This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW14J50EVM:用于测试 DAC 评估板

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC37J82EVM, TSW14J59EVM, DAC37J82, TSW14J50EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1302516/tsw14j50evm-for-testing-dac-eval-boards

器件型号:TSW14J50EVM
主题中讨论的其他器件:DAC37J82、DAC37J82EVM 、TSW14J59EVM

您好!

我们正面临同样的问题。 为了将 DAC37J82作为 EVM 测试、我们购买了此评估板、并按照我们尝试购买 TSW14J56EVM 的同一页面上的说明进行操作。

但是、由于这已经不可用、我们检查了备选器件、最终购买了 TSW14J50EVM (与其他电路板相比、这也是非常明显的财务原因)。 产品描述中提到了处理 ADC 和 DAC 以及其他所有东西的能力。

直到我们收到模块后、才意识到版本说明中提到 TSW14J50EVM 只能处理 ADC 和 AFE、现在我们陷入了困境。

我同意另一位客户的意见、即产品说明确实具有误导性。

是否有更新/升级的机会才能将 TSW14J50EVM 与 DAC37J82EVM 配合使用?

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marko:

    很抱歉耽误你的时间。

    TSW14J56EVM 已停产、因为 FPGA 和其他器件已淘汰、因此我们无法再生产此 EVM。

    等待时间、请等待我们将完成与 DAC 兼容的 TSW14J57的最后一次构建。 这些资料将在3月提供。

    否则、其他选项如下:

    购买 TSW14J59EVM、如果我们尚未为此接口提供 FW 选项、可以帮助获取 FW。  www.ti.com/.../TSW14J59EVM

    您也可以购买 Xilinx 开发套件或类似套件、并可以使用我们的 JESD IP。

    此操作可在以下位置找到: www.ti.com/.../TI-JESD204-IP

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于没有响应、正在关闭此帖子。