This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW14J57EVM:READ_REGISTER_FAILED 错误

Guru**** 2480255 points
Other Parts Discussed in Thread: TSW14J57EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1306489/tsw14j57evm-read_register_failed-error

器件型号:TSW14J57EVM

大家好、

下面是我们的一位客户遇到的问题、您能 提供一些故障排除建议吗?

 安装 Setup_TSW14J57ADCFirmware.exe 后、使用 Quartus 18.1编译"Setup_TSW14J57ADCFirmware.zip"项目。 生成的 output_file.RBF 文件、然后通过高速数据转换器专业版下载到 TSW14J57EVM。 指示 READ_REGISTER_FAILED 错误。 导致此错误的原因是什么?

此致、

罗艾米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amy:

    收到此错误时、您能否告知我们您使用的是 TSW14J57是什么器件?

    谢谢。

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于没有响应、正在关闭此帖子。