This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1015:数据表中有小勘误表

Guru**** 2481035 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1115, ADS1015

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1312729/ads1015-small-erratum-in-the-datasheet

器件型号:ADS1015
主题中讨论的其他器件:ADS1115

在第26页、图22和图23中、显示了复位后阈值寄存器的位值。 这些二进制值具有十六进制等效值0f 0x8000和0x7FFF。 然而在表7中、复位值显示为0x800和0x7FF、所以缺少0 ('zero')和'F'。

ADS1115的数据表是正确的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jeroen D、

    感谢您的提问

    表7仅显示了前12位、因为 ADS1015是12位 ADC、因此本例中的数据表是正确的

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、在图22和23中、表7之前指定了所有15位。 接下来,在表7中,第一列定义位15:4,第二列位11:0。 从技术上讲,你是对的,但我发现它相当令人困惑:)。