This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS114S08:ADS114S08

Guru**** 2769425 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1312925/ads114s08-ads114s08

器件型号:ADS114S08
我正在使用 ADS114S08进行设计。 
为了测量1~15mV、在128时使用 AGC。 
1x 时、测量效果良好、但128x 时、测量效果不佳。 
例如、当输入为14.4mV 时、在 AGC 1上测量的是14.4mV、而在 AGC 128上测量的是1.1mV。 
负极与 GND 连接、正极连接14.4mV。 
最后、我想使用 tc 电量监测计传感器。 

我需要你的帮助。 


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Donghee Kim:

    如果输入信号为单端信号、即 AINN 接地、则不能使用增益。  

    请参阅数据表中的公式5和9.3.2.1节

    您需要对输入信号进行电平转换、使其处于 ADC 的输入范围内、以使输入信号满足公式5的要求

    -Bryan