This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1261EVM:ADS1261EVM

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1261, ADS124S08EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1312641/ads1261evm-ads1261evm

器件型号:ADS1261EVM
主题中讨论的其他器件:ADS1261ADS124S08EVM

您好!

我要将此电路板配置为双线 RTD 测量。 数据表提供了3线原理图。 对于2线制应用来说、此配置  

谢谢 Vadim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vadim piskun:

    我会在 ADS1261数据表中检查 REFx 信号的极性、以确保将基准电阻器连接到正确的引脚。 您的图中没有显示接地连接(假设您使用的是低侧基准电阻器)、因此不清楚哪个引脚用于 REFP、哪个引脚用于 REFN。

    此外、您的图中也未显示电流源连接、RTD 和基准电阻器之间也没有连接

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan:

    感谢您的支持! 图1.4

    https://www.ti.com/lit/an/sbaa275a/sbaa275a.pdf?ts = 1704861407709&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    显示了两个导线连接。  我相应地修改了原理图。 我是否正确使用 IDAC1、而未正确使用 IDAC2?

    谢谢 Vadim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vadim piskun:

    看起来您正在尝试设置一个高侧基准、类似于您包含的右上角的图像(右下角显示了一个低侧基准)。 在该配置中、AINCOM 将是电流源、对吧? 如果是、这应该起作用

    但是、您仍需要接地连接、以便电流有一条路径流动。 现在、AINCOM 中的电流没有接地路径、因此 RTD 和基准电阻器都不会偏置

    由于这是高侧电压、因此您需要在 RTD 的底部添加一个偏置电阻器。 有关为什么需要这个偏置电阻器的讨论、请见这个文档中的第2.2节: https://www.ti.com/lit/an/sbaa275a/sbaa275a.pdf?ts =1705101517845

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Bryan!

    RTD 测量是否有任何预先定义的脚本?

    谢谢 Vadim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vadim piskun:

    我相信是有的,但我不能在此刻检查。 您可以从与针对 ADS124S08EVM 所执行的操作类似的预定义脚本中进行选择。

    您始终可以从 ADS124S08EVM GUI 复制命令流以及

    -Bryan