This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 正在寻找具有至少6个(单端)通道的同步采样 ADC

Guru**** 2479985 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8363

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1314076/looking-for-a-simultaneous-sampling-adc-with-at-least-6-single-ended-channels

主题中讨论的其他器件:ADS8363
我正在寻找规格如下的 ADC:
  • 至少6个通道(单端)。
  • 至少为16位。
  • 采样的能力。
  • 至少10kS/s。
  • 可处理3.3V 电压的基准输入电压(模拟电源可能为5V)。
  • IO 电压为1.8V。
  • SPI 通信。
  • 针对转换/同步的触发器输入(可与 SPI CS 结合使用)。
  • 可选数据就绪输出。
  • 小型封装和尺寸。
 
我们的空间有限、因此我们希望占用空间约为5mm x 5mm 或更小。 它也可以是一个采用两个3通道或4通道 ADC 的解决方案、这些 ADC 可进行菊链并与每个3 x 3mm 的占用空间同步。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    欢迎来到我们的 e2e 论坛!  是否需要同时对所有六个通道进行采样、或者您是否可以使用通道"成对"?  ADS8363在封装内具有两个 ADC、每个 ADC 都具有一个4:1 MUX、因此您实际上可以同时采样8个通道对。  它采用5x5封装、提供转换启动机制和 BUSY 输出并可与 SPI 接口配合使用。  列表中唯一缺少的东西是1.8V IO。