This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC128S102-SEP:单粒子效应

Guru**** 2644945 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1311614/adc128s102-sep-single-event-effects-q

器件型号:ADC128S102-SEP

您好、 ADC128S102PWTSEP 是否具有 SEFI 或 SET (瞬态)特性? 在 SEL 报告中、它讨论了设定的测试设置、但我没有看到结果或关于 SET 或 SEFI 性能的任何结论。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lauren、

    感谢您的提问。 第7页记录了 SET 测试结果:

    您想要查找的特定内容吗?

    此致!

    萨米哈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Samiha、您好、谢谢。但阅读文本后、我看不到对实际影响的任何描述、也看不到需要下电上电才能解决任何功能问题。 您对此有什么看法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lauren、

    我明白了。 看起来不存在任何功能问题。 让我向我的团队核实一下、看看是否有其他相关信息。

    此致!

    萨米哈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lauren、

    我们没有关于此测试的任何其他信息。

    此致!

    萨米哈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Samiha - 要说明的是、这意味着可能出现了功能问题、但 TI 无法确认?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们主要关心辐射效应测试期间是否存在只能通过下电上电才能解决并且无法自行恢复的问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lauren、

    感谢您的耐心、因为我们在 MLK 日外出。 我没有创作此文档、因此我仍在跟踪原始测试的详细信息。

    此致!

    萨米哈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lauren、

    Kirby 在此 E2E 帖子中的回答 可能对您有所帮助。

    此致!

    萨米哈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 是的