This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IBP 和 ICG AFE

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4960

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1310619/ibp-and-icg-afe

主题中讨论的其他器件:AFE4500AFE4960
  1. 是否有任何 AFE 可用于 IBP (有创血压)测量?
  2. 是否有任何 AFE 可用于 ICG (阻抗心电图)-心输出量(C.O)测量?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、  

    我将此主题分配给 处理此器件的应用工程师。 请给我们两天时间进行回复。  

    谢谢。  

    卡尔蒂克  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生!

    这个问题有什么更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    我们没有任何针对 IBP 的 AFE。  

    对于 ICG、您可以使用 AFE4960/AFE4500的阻抗信号链或 ADS129x 系列中的呼吸信号链。

     您打算在身体的哪个位置测量 ICG?