This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV2553:TLV2553和 TLV2556的兼容性

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV2553, TLV2556, ADS7952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1313820/tlv2553-compatibility-of-tlv2553-and-tlv2556

器件型号:TLV2553
主题中讨论的其他器件: TLV2556ADS7952

大家好、

我正在考虑使用 TLV2553替代 TLV2556。
对于外部基准模式和 EOC 模式、我正在将数据设置到 TLV2556IPW 的内部配置寄存器(CFGR2)。
我想替换现有的程序。
如果我将数据写入 TLV2553中保留的 CFGR2、是否会带来任何不便?

此致、
柳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,柳

    最终、它会产生影响吗?  TLV2553和 TLV2556均已设置为"EOL"状态。  推荐的替代器件是 ADS7952、该器件需要与任一 TLC25xx 器件具有不同的封装和软件接口。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    我本来打算使用板载产品、因为这些产品还在售。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TLV2553中的命令"F"已保留。  慎重的做法是 从初始化序列中删除代码的这一部分。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    这是否意味着写入保留寄存器可能导致不稳定行为?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的-这是可能的。