This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298:如何仅控制 ADS1298的3个通道

Guru**** 2826195 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1298

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1313913/ads1298-how-to-just-3-channel-of-ads1298

器件型号:ADS1298

尊敬的专家

ADS1298通道3是否有布线方法、以及是否也需要更改寄存器配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gabriel:

    您能详细阐述一下您的问题吗? 您希望使用3个通道还是仅使用第3个通道?

    未使用的通道可以通过各个通道寄存器设置(地址:05h 至0Ch)进行断电