This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298R:我的 ADS1298信号图出现问题。

Guru**** 2544590 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1298

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1313554/ads1298r-i-am-experiencing-an-issue-with-the-ads1298-signal-graph

器件型号:ADS1298R
主题中讨论的其他器件:ADS1298

Merhaba,

ADS1298 için kayıt bilgileri aşağıda gösterildiği gibi yapılandırdım…… ADS1298'i başlatma yaşamıyorum konusnda herhangi bir sorun kayıt ve kalıyorda doğru görünüyorlar yerlerinde ñ a.

reg : değer 01 , : 0x 86
REG : değer 02 , : 0x 02
REG : değer 03 , : 0x CE
reg : değer 04 , : 0x 03
reg : değer 05 , : 0x 00
REG : değer 06 , : 0x 00
REG : değer 07 , : 0x 00
REG : değer 08 , : 0x 00
REG : değer 09 , : 0x 00
寄存器: 0x 0A , değer : 0x 00
REG : 0x 0B , değer : 0x 00
寄存器: 0x 0C , değer : 0x 00
寄存器: 0x 0D , değer : 0x 03
REG : değer 0E , : 0x 01
寄存器0x 0F、değer:0x FF
REG : değer 10 , : 0x 02
REG : değer 11 , : 0x 00
REG : değer 12 , : 0x 00
REG : değer 13 , : 0x 03
REG : değer 14 , : 0x 04
reg : değer 15 , : 0x 01
REG : değer 16 , : 0x 00
REG : değer 17 , : 0x 02
REG : değer 18 , : 0x 09
REG : değer 19 , : 0x C2

Cihazı çalıştırdıktan sonra ADS1298'in verilerini Grafik olarak çiziyorum . Ancak bir sorunla karşı karşıyayım ñ a. Grafikte kırmızıyla ã o vurgulanan kare dalgalar var. Bu kare dalgalar、ADS1298'in analog bağlamamda herhangi bir kablo görünüyor bile girişine。 ADS1298 bana "FF" ve "7F" değerleri gönderiyor ve analog girişe herhangi bir kabloya bağlı olmadığında sürekli bir kare dalga gözlemliyorum。

Ancak analog girişe bir kablo bağlantısı sinyalime müdahale ediyor gibi görünüyor。 yardımcı Sorunla ilgili bana olabilir misiniz?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    重复帖子。   有关分辨率、请参阅 e2e.ti.com/.../ads1298r-i-am-experiencing-an-issue-with-the-ads1298-signal-graph。