This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5816EVM:AFE5816EVM

Guru**** 2513745 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE5816

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1313042/afe5816evm-afe5816evm

器件型号:AFE5816EVM
主题中讨论的其他器件:AFE5816

您好!

我将按照  SLOU429A 指南在 AFE5816连接到 TSW1400的情况下采集数据。 我成功执行了所有步骤、直到完成了第4.2节、但到达第11页的第9步(AFE5816 EVM GUI (HMC-DAQ)此时会自动打开。 等待此操作完成后再继续。 如果此时出现任何错误、请咨询 TI 工程师。) HMC-DAQ GUI 上出现以下错误:

错误- 23083发生在未识别的位置

可能原因:

分析:结尾处的括号问题。

我已经将 PC 的语言和地区更改为英语(美国)、但问题没有解决。

您能帮我解决这个错误吗?

此致、

Andre é a.

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrea:

    我查看了我们的故障排除文档、发现如下:

    因此、这也表明要更改您已经尝试过的语言。 您是否可以尝试在管理模式下运行它?

    此致、

    沙比尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shabbir、

    感谢您的回答。

    我正在管理员模式下运行、但问题仍然存在。

    此致、

    Andre é a.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrea:

    我没有进一步的想法。 该软件由第三方开发、获得的支持非常小。 我将尝试与他们联系、并在收到他们的意见后返回给您提供可能的解决方案。  

    谢谢!

    此致、

    沙比尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的评分

    我认为该错误与程序的 LabView 组件有关。 我正在使用我的机构的计算机,即使我更改了用户语言,我也无法更改整个系统的语言,这导致自动安装法语 LabView ,而不是英语安装...  

    我没能为此找到解决方案。

    我会等你回来的。

    此致、

    Andre é a.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白了。 您是否有任何个人或朋友的笔记本电脑只能使用英语? 我们可以在这里安装并检查。 解决其他问题可能需要更长的时间。

    此致、

    沙比尔