This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8860:ADC 完全读取0的原因

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8860

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1313035/ads8860-reasons-for-adc-reading-completely-0

器件型号:ADS8860

您好!

我在 PCB 中使用 ADS8860。 大多数情况下、读数与预期一样正常。

但是、有时两个字节的结果完全为0;一旦发生、它会一直保持为0、直到我复位整个 PCB。

有人能告诉我这一问题的原因是什么吗?

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的发帖。 似乎器件可能正因为瞬时低电源电压情况而卡滞。 是否可以仅对 ADS8860进行下电上电?

    此致、

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan

    谢谢你的回复。 我有一个引脚可以启用/禁用 PCB 模拟器件的电源。

    我将添加代码来切换该引脚、看看它是否有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    很抱歉再次给你麻烦。

    现在我有另一个奇怪的问题:ADC 读数上限为1.65、是3.3V 最大值的一半。

    当我将固件编译模式从 max -g3切换到 min -g1时、就会发生这种情况。

    我使用示波器来监测 CONVST 信号。 我相信 ADC 有足够的时间进行转换、 几微秒、比数据表中规定的时间大得多。