This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M08EVM:定义地址以读取和写入 ADS131M08通道寄存器。

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131M08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1313602/ads131m08evm-define-address-to-read-and-write-channel-registers-of-ads131m08

器件型号:ADS131M08EVM
主题中讨论的其他器件:ADS131M08

若要读取寄存器、必须使用 RREG 命令发送相应的寄存器地址(101a aaa annn nnnn)。 但是、由于只有5个地址位(0x00至0x1F)、读取地址大于0x1F 的寄存器(例如地址为0x27的 CH6_CFG 寄存器)的数据需要不同的方法或命令?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Srihari:

    欢迎来到我们的 e2e 论坛、非常感谢您关注我们的 ADS131M08。

    请注意、RREG 命令实际上包括地址的6位。 这意味着可以对所有寄存器进行寻址、直到地址为0x3F。

    此致、
    约阿希姆·武尔克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joachim:


    感谢您的答复。 我注意到 RREG 命令的输出、结果显示为"dddd dddd ddddddddd"或"111a aaa annn nnnn"(只有5个地址位)。 我没有注意到具有6个地址位的命令、这就是我怀疑的原因。