This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5809EVM:afe5809evm

Guru**** 2988530 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5809

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1313655/afe5809evm-afe5809evm

器件型号:AFE5809EVM
主题中讨论的其他器件:AFE5809

大家好、

当我使用 AFE5809进行测试时,我想保存更多的日期用于分析,但我发现一次只能保存65536点,如何用 TSW1400 GUI 保存更多的数据,

我想知道只在我单击捕获按钮时捕获数据,以及 是否 可以使用触发模式来连续采样以获取连续数据,以及如何实现它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BTW,如果我发送一个信号并在很长时间后得到一个回波,我如何实时获得回波,有时回波无法定位在采样时区,所以我们会错过它

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正如我们在聊天框中讨论的那样、他们可以使用 HSDCPro GUI 中的连续捕获选项。

    谢谢!

    此致、

    沙比尔