This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLA2518:TLA2518IRTER

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TLA2518

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1313866/tla2518-tla2518irter

器件型号:TLA2518

您好!

需要对以下设计进行设计审查:

同时还计划在接下来的2天内发送制造厂的设计、因此提前进行任何设计审查都将非常有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shyam、您好!

    电源上的旁路看起来正常。  您实际上不需要在 TLA2518 CS 引脚上安装10K 上拉电阻器、但也可以将其安装在该引脚上。  您可能需要在 ADC 输入上使用一些缓冲器-以下视频可能对您有用: https://www.youtube.com/watch?v=JWmSgP0KQWQ