This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5832:测试模式下的数据接收错误

Guru**** 2885020 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5832, AFE5832LP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1312365/afe5832-data-receiving-error-in-test-mode

主题中讨论的其他器件:AFE5832AFE5832LP

AFE5832工程师:
我最近在调试 AFE5832芯片时遇到了两个问题。
问题1:TX_TRIG 信号似乎无效、因为我使用 AFE 芯片接收32个信号、前16通道信号和后16通道信号无法同步、它们具有固定的失准。 为了确保 TX_TRIG 信号有效、我应该怎么做?
问题2:下图是 AFE5832的斜坡测试模式、但是接收到的通道数据有一些问题、但是有些通道完全正确、我找不到原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    处理这些器件的工程师目前正在出差。 他将在下周回复您的请求1月18日。 感谢您的耐心。  

    谢谢。  

    卡尔蒂克  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 我会耐心等待。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    起初、它看起来像是与 LVDS 接收器时序相关的问题。 您当前的时钟速度是多少? 您能将其减少一半并检查它是否起作用吗? 您的 FPGA LVDS 接收器 IP 是什么样的? 是否执行 DPA? 您可以先考虑优化 FPGA 接收器 IP 以解决该问题。

    此致、

    沙比尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复。

    我认为您说的是正确的、这是接收时间的问题、我尝试了 DPA、但没有达到校准的目的。 您能告诉我如何使用 FPGA 的接收 IP 解决此问题吗?
    此外、您认为 TX_TRIG 信号导致此错误的原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    LVDS 数据被锁存在 DCLK 信号上。 因此、理想情况下、来自 LVDS 数据通道的数据应在 DCLK 中间切换。 如果情况并非如此、则可能存在设置/保持问题、并可能导致时序故障。 在 FPGA 中、您可能有多个 DCLK 相位。 您可以尝试更改显示异常斜坡数据的通道的相位、看看这是否有帮助。  

    任何与 TX_TRIG 相关的问题都会导致器件之间的同步相关问题。 由于此处一些通道仅显示问题、因此它与 TX_TRIG 不相关。

    谢谢!


    此致、

    沙比尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我理解了上述问题。 很抱歉、我还有另一个问题。
    使用测试模式斜坡时、可以观察到主机上接收到的数据值从0增加到511。 然而、当我使用信号发生器来生成一个5mhz 100mvpp 正弦信号输入时、接收到的信号的振幅仅约为0-10。 如果未添加输入信号、则接收到的回波仅为0-15。 这些 AD 样本太小、远小于512。
    请问原因是什么? 我已经调整了 LNA PGA 的增益大小、但仍然没有解决这个问题、下面三张图片说明了这个问题。 期待您的回复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    一种可能的方法是通道映射。 您可能在通道 N 上施加信号、但捕获的数据可能对应于相邻的通道。 您可以看到所有通道的 LVDS 数据一次。  

    如果您观察的是正确的通道、则信号链增益可能很小。 要增大信号增 益、请尝试使用"可编程固定增益模式"增大 LNA 增益

    谢谢!

    此致、

    沙比尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。
    我检查了。 没有弄混接待的频道。 您提到的信号增益增加了、我已经把 LNA 的增益设置为21dB、把 PGA 的增益设置为27dB、把可编程固定增益模式的增益设置为288、但问题还是没有解决。
    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我仍然无法找到为什么我使用信号发生器来向 AFE5832LP 芯片生成5MHZ 100mvpp 信号、AD 之后的数据只有0-8。 您知道导致这个结果的原因吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    -您能否确认您使用的是哪个输入通道,哪些 LVDS 数据正在采集数据?

    -最好通过探测示波器上尽可能靠近器件引脚的输入来确认信号是否到达器件输入端。

    - 1.8V 和3.3V 的电流器件消耗多少?

    谢谢!

    此致、

    沙比尔