This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7562:使用内部基准

Guru**** 2782615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1313394/dac7562-using-internal-reference

器件型号:DAC7562

您好!

使用具有内部基准且 GAIN=2的 DAC-A/B 时、应写入以下哪些命令?

1)[C2:C0]=111、[DB]=1 (8.4.4内部基准使能寄存器)

2)[C2:C0]=000、[A2:A0]=010、[DB1:DB0]=00 (8.4.2增益函数)

此致、

西井市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishie:  

    您只需写入第一个命令即可启用基准。 如果您需要 2之外的增益选项、则需要启用内部基准、从而将所有 DAC 的增益重置为2、然后使用第二个命令来更改增益。  

    此致!

    K·琼斯