This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8760:未遵循 AC8760加电过程

Guru**** 2689775 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8760

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1314700/dac8760-ac8760-power-up-procedure-not-followed

器件型号:DAC8760

查看 DAC8760数据表时、我注意到有一种加电过程。

规定必须先提供 AVDD 电源、稍后必须提供 DVDD 电源。 如果不满足这些条件、DAC8760如何工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Han、

    我们没有使用不建议的上电序列来描述特定的行为列表。  与器件的通信可能存在问题或输出故障、但一旦电源稳定、软件复位可能能够解决您看到的任何问题。

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    谢谢。
    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Han、


    该器件具有内部上电复位功能、可将数字部分保持在复位状态、因此数字上电至已知的良好状态。 因此、我们通常建议先启动模拟电源(AVDD)、然后再启动 DVDD、以便最后发布数字上电复位。 如果电源以相反的顺序提供、或者可能是数字设置不正确、器件在没有错误设置(模式错误、默认寄存器设置和内部调整)的情况下上电。

    但是、在描述序列的数据表(第52页、第10节)中还有一个附加建议。 如果无法遵循上电顺序、则"在 AVDD 和 DVDD 均稳定后使用 SPI 总线发出软件复位命令"。 此复位应该会将器件恢复到适当的初始状态。


    约瑟夫·吴