This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J42:JESD 零数据输出症状

Guru**** 2479825 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS54J42

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1313339/ads54j42-jesd-zero-data-output-symptom

器件型号:ADS54J42

您好!

我的客户遇到了一个错误、即 ADS54J42 JESD 输出数据仅输出零。

这种症状大约每100到200次复位就会发生一次、发生该症状时、只会从 FPGA 接收到零数据而没有错误。

请就这种症状的原因向我们提供建议。

当这种症状发生时、请告诉我们是否有办法检测 ADC 中的错误。

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH:

    • 您是如何进行重置的?
    • 您在使用什么 FPGA?
    • 您能否向 ADC 和 FPGA 发送时钟的方框图?
    • 您能发送 FPGA 中 JESD IP 的方框图吗?
    • 发生这种情况时、链路是否建立并运行?
      • 发生这种情况时、SYNC~信号的状态是什么?
      • ADC 是否在 CGS 和 ILAS 期间发送正确的字符?
      • FPGA 中 RX_VALID 的状态是什么?
    • 您是否在多个板上观察到了这种情况?

    谢谢!

    谢谢、

    Fadi