This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M08:是否可以使用隔离式直流/直流转换器将模拟电路与数字电路完全隔离?

Guru**** 2479635 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131M08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1314810/ads131m08-fully-isolating-analog-circuitry-from-digital-circuit-using-isolated-dc-dc-converter-possible

器件型号:ADS131M08

我目前具有这样的设计、其中数字接地使用隔离式直流/直流转换器与模拟接地完全隔离。 我要问的问题是、该芯片是以这种完全分离的方式工作、还是应该使用数据表中介绍的星形接地。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max:

    欢迎来到 TI E2E 论坛。

    如果在没有任何连接的情况下、您的数字接地与 ADC 的模拟接地完全分离、则 ADC 将不会工作。 ADS131M08不是集成了数字隔离器的 ADC。 正如 ADC 的 数据表在布局指南一节中所述、建议将整个 PCB 层连接到接地平面、以获得最佳性能。 如果需要进行接地平面分离、则直接连接 ADC 处的平面(AGND 和 DGND)。  

    您可以直接分享您的原理图/布局、也可以通过此论坛上的私信与我分享、我可以查看并向您发送我的反馈。

    此致、

    戴尔