This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 零偏移 DAC

Guru**** 2479615 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1314675/zero-offset-dac

嗨、大家好!  

我正在开发一种新设备(气象站)、我必须从不同的传感器(PT100、风速计、太阳辐射传感器等)收集一些数据。

我的板一旦收集了这些数据、就必须通过 RS485或通过0到5V 的模拟输出将其归结为数据记录器。

微控制器的12位 DAC 具有一个1、2mV 的偏移和一个不适合于这个应用的漂移。

您可以推荐12或16位 DAC (超低功耗、SPI)以便获得 比现在更高的精度吗?

(DAC 输出由运算放大器轨到轨双电源放大)。

我找到了一些 TI P/N ,但我无法从数据表中获得偏移数据  :-(

1Ku 的目标价格从0到10$。

希望一切都很清楚。

谢谢

克劳迪奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Claudio:  

    是否实际上关心偏移或零代码误差? 失调电压通常可以在系统外进行校准。 零代码误差是 单极 DAC 输出缓冲器的固有误差、在零代码处没有足够的余量。 如果要尽可能减少零代码误差、需要使用具有负电源轨的 DAC。  

    此致!

    K·琼斯