This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] /INTLDO 引脚

Guru**** 2812145 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS127L01, ADS127L01EVM, THS4551

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1309918/intldo-pin

器件型号:ADS127L01
主题中讨论的其他器件:THS4551

大家好、在 ADS127L01的数据表中、建议通过10K 电阻器将引脚/INTLDO 下拉至 AGND。

在用户指南 ADS127L01EVM 的第36页中、原理图中没有10K 电阻器。

此引脚是否需要10K 电阻?

感谢您的观看、

大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David Ridgway:

    请使用数据表中的建议并在此引脚上包含10k 电阻器

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、如果不存在该电阻器、会发生什么情况? 是否存在潜在故障模式以及是否存在警告信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David Ridgway:

    让我来深入了解一下、并在接下来的几天内与您联系

    您是否在设计中使用了 L01并且未包括此电阻器、这是您要问的原因吗?

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bryan、回答简短、是的。 我一直在跟踪已部署设计中的一些异常行为、在原理图审阅中发现缺少此电阻器。 这可能与我看到的问题无关、但我需要将其接地。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David Ridgway:

    在等待我们的设计团队提供更多信息时、您想要描述您遇到的问题吗? 我认为这个缺失的电阻不会导致任何重大问题(可能是您不断为该引脚加电和断电)、因此、  在等待团队其他成员的反馈时、我们可以排除这个潜在问题

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bryan、我也不认为该引脚会有问题。 目前、该引脚连接到电路板回路、但我可以看到如果存在接地反弹、如果电流流入该引脚、这可能会导致 IC 出现问题。 该 IC 每天可以多次进行下电上电。

    我看到的问题是、信号链的增益几乎有10%的偏差。 该系统具有 SE 传感器、交流耦合到用于设置增益和滤波器的去运算放大器中、然后通过增益为1的模拟多路复用器连接到 THS4551、以驱动 ADS127L01。 前两级的输出在可接受范围内、但 ADS127报告的信号低于预期。 它报告有一个信号、只是比预期低将近10倍。 使用此配置的其他系统工作正常。

    我还将对 ADC 进行误差分析、以查看我们的转换过程中是否缺少某些内容。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David Ridgway:

    我是否正确地理解您有多个板-所有相同的配置-除一个板之外所有板都可以正常工作? 如果是、您是否尝试过 A-B-A 交换以查看器件或电路板问题?

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、多个电路板(相同的配置)、并且 A-B-A 测试已完成、问题会分散到一个电路板上。

    如果问题是需要10K 电阻器以防止对 ADS127造成损坏、并且该电阻器缺失、因此该电路板率先出现故障、则需要在此处更改处理方法。 需要了解在没有此电阻器的情况下 ADS127的故障模式。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David Ridgway:

    您是否尝试过将 ADC 输入短路、以查看噪声是否仍符合数据表规格? 这将很好地指示 ADC 调制器、滤波器等仍正常工作

    下一步是将 已知电压(例如、1V)从精密电源直接施加到 ADC 输入端(绕过 FDA)。 ADC 能否正确转换该电压? 如果电压偏离了很远、我就会探测基准电压以确保它准确。 还要检查您是否可以从 ADC DOUT 引脚、而不是通过控制器拉取数据、以确保没有传输或转换错误。

    我仍在等待我们的设计团队提供一些反馈、但缺失的电阻似乎不会导致此问题。 如前所述、EVM 没有这个电阻器、我们也没有收到任何关于电路板不工作或因此而提供严重不准确数据的反馈。

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bryan、谢谢您的建议、目前已排除 ADC、问题已得到解决。

    但是、现在已知我们使用的电路板不符合 ADS127的数据表建议、我们仍然需要了解如果未在该引脚上安装电阻器、我们可能会看到哪些故障模式和/或潜在问题。

    谢谢!

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David Ridgway:

    感谢您的更新。 您能帮助我们了解问题的解决方法以及 ADC 的排除方法吗? 这些信息可能会对试图跟踪系统问题的其他工程师有用

    关于电阻:此上拉电阻是基于最终设计中最终未包含特性的初始设计建议。 没有必要、您应该不会看到由于不包括它而导致的任何故障模式

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供有关电阻器的信息。

    发现存在未记录的原理图更改。 出现错误的单个板是使用较旧的原理图、BOM 和裸板构建的;一旦发现该错误并正确修改电路板、就会出现预期的 ADC 输出。 自这项工作开始以来、我们发现在旧文档中又构建了两个板。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David Ridgway:

    感谢您告知我们您的问题是如何解决的

    -Bryan