This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC1175:卸载5V 电源时出现问题

Guru**** 2872490 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC1175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1312510/adc1175-problem-when-unpluging-the-5v-supply

器件型号:ADC1175

大家好!

为了节能、我关闭了 ADC1175上的5V 电源。 然而、通过3V3输入电源、ADC 在5V 电源轨上生成(我不知道如何) 1.9V。 然后、这个1.9V 将为连接至5V 电源轨的剩余电路馈电。

导致此问题的原因是什么? 是否可以通过任何方法完全关闭 ADC?

此致、

João ó n Rego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好! João

    我们的实验室中没有此器件、因此我无法进行遗憾的测试。 您能否分享关于 VRT 等的原理图的左侧。  我猜是某些 VRT 泄漏。 要正确关闭该器件的电源、唯一的方法是关闭 ADC 的所有电源、而不是仅关闭5V 电源。 通电后、在数据有效之前为器件提供2个时钟周期。 该器件提到了在转换周期后将时钟保持在逻辑低电平的一些节能技术、请参阅部分  ADC1175时钟  

    谢谢,Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chase:

    这是原理图的左侧。

    我知道、由于这个问题、在切断5V 电源时、我需要同时切断3V3电源。 这是我的第一个 想法。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joao:

    这能解决您的问题吗?

    谢谢。

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    是的、关闭两个电源(5V 和3V3)解决了问题。 为了 关闭这些电源、我将使用 P-MOSFET。

    谢谢。