This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5809:有关 AFE5809演示输出斜坡模式问题

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5809

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1304026/afe5809-questions-about-afe5809-demod-output-ramp-pattern-issue

器件型号:AFE5809

大家好、

客户正在使用 AFE5809进行调试、面临一个可能影响 LVDS 逻辑数据对齐功能的问题。

 问题发生在 DEMO 斜坡模式测试中、根据如下的数据表说明、如果我们将 DEMOD 输出模式设置为"斜坡模式"、则输出数据中的 MSB 8位应该是斜坡类型、LSB 8位由五位芯片 ID 和三位子芯片信息组成:

但在客户进行实际测试期间、这与数据表不匹配:

  1. 实际斜坡模式输出高8位数据[15:8]不是变化的斜坡信号,而是一个固定值0xEA。
  2. DATA[2]不如手册中所描述的[0/1、0、0],而通道编号为0-7。
  3. Data[7:3]的行为与手册中的描述一致。 经过多次测试、设置的不同芯片 ID 将正确反映在这五位数据中。

 客户的测试波形如下:

客户希望 AFE5809通常在解调器斜坡模式下的高8位中输出斜坡信号。 请帮助我们查看其中的问题是什么?

 客户已检查一些其他信息:

   ADC 斜坡模式工作正常。

   ADC 和演示自定义模式工作正常。

   示例输出分辨率和 SERZ_FACTOR 都是16x、ADC 输出分辨率是14x、SERZ_FACTOR 是16x。

   读回所有寄存器设置是正确的、与写的相同。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    测试器件是以 LSB 还是 MSB 优先的模式进行? 您是否考虑过数据表中的以下注释?

    我也不能看到你所附的图片。 您能再分享一下吗?

    谢谢!

    此致、

    沙比尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shabbir、

    客户使用了此位的默认设置、这意味着首先是 LSB、请参阅以下客户的数据采集:

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我明白了。 让我们签入实验并联系您。 下周正值假日季、包括我在内的许多工程师都在 休假。 我们将在 Jan 的第一周介绍我们的实验室数据。 祝你新年快乐!

    此致、

    沙比尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们试图重现该问题,并观察到 在 软件复位完成后,地址0A[4]处的数字解调器寄存器值将 变为0 ,这将使 数据[15:8]成为一个 固定值0xEA。 因此、 必须根据数据表将地址0A[4]值设置为1。  

    请按照 AFE5809 GUI 中的以下步骤操作。

    1.执行"软件重置"。

    2.启用"DIG_DEM调 制器"。

    3.将解调器串行器/解调器系数和输出分辨率设置为16x。 选择 MSB 优先并选择 OUT_MODE 作为斜坡模式。  

    4.在 Register Direct Access (寄存器直接访问)窗口中,将地址 CA[4]写入1。  

    5.执行"manual_tx_trig"。

    6.现在,尝试捕获并看到 MSB  数据[15:8] 是斜坡模式。

    谢谢、此致

    希塔尔·古普塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我最近在使用 LVDS 对 ADC 数据进行反序列化时遇到了数据不一致问题。 您能引导我吗? 我的电子邮件是1005561902@qq.com 谢谢