This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EMG 设计要求解决方案

Guru**** 2480235 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1298

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1308124/emg-design-requirement-soultion

主题中讨论的其他器件:ADS1298

我计划设计基于 EMG (肌电图)的传感器。

我正在寻找一种解决方案、在该方案中、IC 具有 PGA、陷波滤波器、ADC、直流阻断、隔离、 带通滤波器,具有 i2c 或 SPI 接口的单通道肌电图。

我的设计必须需要以下规格

本底噪声5.11µV
CMRR≥80dB
增益1100
带宽8Hz-10kHz
放大器输入阻抗≥1000Ω
交流耦合是
右腿驱动电路 否
患者−电路隔离是

IEC 60601合规性是

我看到有几个采用 ADS1298的 IC、但它们并不能满足我的需求。 请告诉我是否有可以满足我要求的参考板或 soc。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yagnik:

    本底噪声是5.11uV RMS 还是峰峰值?

    满足5.11uV 的本底噪声规格所需的带宽是多少?

    输出数据速率是多少?

    我们没有任何具有电源线陷波滤波器的 AFE。 您是否能够在后处理中实施?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen:

    本底噪声是5.11uV RMS 还是峰峰值?

    AN:-峰峰值

    满足5.11uV 的本底噪声规格所需的带宽是多少?

    我们需要 BW  8Hz-10kHz,或者您也可以想象成 GBW >1MHz

    输出数据速率是多少?

    我们也可以使用1Mbps 数据速率。

    我们没有任何具有电源线陷波滤波器的 AFE。 您是否能够在后处理中实施?

    提示我可以自行尝试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Travis:

    Praveen 目前在未来几周内不在办公室。 对于给您带来的不便、我深表歉意。 请延迟几周。