This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC7812EVM-PDK:SDM-USB-DIG DLL 信息

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5528, AMC7812EVM-PDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1314241/amc7812evm-pdk-sdm-usb-dig-dll-information

器件型号:AMC7812EVM-PDK
主题中讨论的其他器件:MSP430F5528

我希望通过 SDM-USB-DIG 与这个芯片通信。 我 希望了解是否可以在不使用 TI 应用的情况下与器件进行通信。 是否可以使用 DLL 与 LabVIEW 进行交错,如果可以,是否可以获得该 DLL 及其源代码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、William、

    SDM-USB-DIG 使用 MSP430F5528作为主控制器。 您可以在用户指南中了解更多相关信息、网址为: SDM-USB-DIG 平台(TI.com)。

    下面是 MSP430F528数据表链接: MSP430F552x、MSP430F551x 混合信号微控制器数据表(修订版 P)(TI.com)

    产品说明书中包含指向编程软件包的链接。

    谢谢。
    埃林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对此、我不确定这正是我要寻找的。 总的来说、我正在寻找一种 使用 SDM-USB-DIG 将 SPI 消息从 PC 发送到 AMC7812EVM-PDK 的方法。 有一个可执行的 LabVIEW 应用程序可实现此目的。 我想要询问是否提供适用于该应用的驱动程序、以及这些驱动程序的相关文档是否有。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、William、

    遗憾的是、我们没有可用的驱动程序。 GUI 附带了以下文件夹中的几个 DLL、因此请查看它们是否对您有所帮助:C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\AMC7812EVM

    谢谢。
    埃林