This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12QJ1600-IND:驱动未上电器件的 EP、INB、INC、IND 的指南

Guru**** 2479835 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1312030/adc12qj1600-ep-guidance-for-driving-ina-inb-inc-ind-of-an-unpowered-device

器件型号:ADC12QJ1600-ADC EP

 在器件断电时、对于驱动器件的射频输入、是否有任何指导? 具体是为未上电的器件寻找最大射频输入功率、数据表中没有看到任何与此相关的内容。  

谢谢。

杰西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesse:

    通常、我们的建议是保持在器件的最大绝对值范围内、即使器件已断电也是如此。

    我正在向您内部确认。

    请给我几天的时间来更新您的信息。

    谢谢。

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesse:

    我自己有一个正确的答案。 对于冷备用、我们建议使用建议运行条件表、而不是 ABS MAX 表。

    此致、

    Rob