This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC08DJ3200:ADC 输入跟踪

Guru**** 2972500 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC08DJ3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1313015/adc08dj3200-adc-input-tracing

器件型号:ADC08DJ3200

尊敬的 TI:我正在使用 ADC08DJ3200跟踪电路板。 在我看来、在 ADC 的 EVM 中、通道 A 和 B 的差分输入被追溯到50欧姆单端布线(第一个图像)。 在我的布局中、最好将它们布线为100欧姆差动电阻。 配对(第二幅图像)? 如果您对跟踪有其他一般性建议、请分享您的想法。  

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emir:

    模拟输入的50欧姆布线在您的布局中很好。 通常、这些布线不是紧密耦合的。  

    是否使用平衡-非平衡变压器或放大器来耦合模拟输入?

    谢谢。

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Rob!  

    建议更改为50欧姆 SE 布线、如 EVM。 好的。

    我不使用平衡-非平衡变压器、ADC 具有差动输入、因此我的 SMA+和 SMA-连接到 ADC +/-模拟输入。 我可以放大此差异。 发送器侧发送单个信号、因此 ADC 板上不需要放大器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emir:

    感谢您提供这些信息、因此50欧姆迹线将很好。

    此致、

    Rob