This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DDC3256:搜索扩展的数据表/技术信息

Guru**** 2895740 points

Other Parts Discussed in Thread: DDC3256, DDC2256A, AFE3256

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1313660/ddc3256-searching-for-extended-datasheet-technical-information

器件型号:DDC3256
主题中讨论的其他器件: DDC2256AAFE3256、DDC1128、 AFE2257

我们想开发一些具有以下芯片类型的原型电路: DDC3256、 DDC2256A、DDC1128、AFE3256、AFE2257。

官方数据表只是功能的概述。 从何处可以获取此信息?

此致

克劳斯-迪特尔·菲舍尔

Institut für Hochenergiephysik - HEPHY

Österreichische ó n Akademie der Wissenschaften

Nikolsdorfergasse 18 | A-1050 Wien

电话: +43 151581 - 2857 | Klaus-Dieter.Fischer@oeaw.ac.at

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Klaus-Dieter:

    通常、我们在产品页面上提供了请求此类信息的链接。 你实际上可以在你要求的所有其他器件中看到它、但我认为 DDC3256上缺少它(或者至少我找不到它)。 在解决此问题的过程中、请对所有其他器件使用该链接、当我们对这些器件进行回复时、只需询问 DDC3256。  

    此致、
    教育

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Eduardo。

    是的、除了 DDC3256之外、这里提供了一个链接、用于请求保密协议转售文档、我为 DDC3256的评估板提供了该文档。

    我之前和支持人员聊天、他说完整的文档包含在 DDC3256评估模块中。

    不确定这是否成立、我们将看到。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    噢、还可以。 谢谢您告诉我。 是的、如果您与他们交谈、他们会指导您找到最适合您的应用的设备、并获取所需的信息。

    此致、

    教育