This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC3283EVM:最大输入速率/时钟频率?

Guru**** 2480805 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC3283

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1311892/dac3283evm-maximum-input-rate-clock-frequency

器件型号:DAC3283EVM
主题中讨论的其他器件:DAC3283

您好!

1. DAC 3283数据表显示:

此处显示最大输入数据速率为312.5MSPS。 这意味着 Max。  DATACLK 频率 可以是312.5 MHz。  

但测试条件显示 DATACLK 频率为625MHz。 那么最大值是多少。 DATACLK 频率? (我在此假设 DATACLK 频率与为 DAC 生成的8位数据所在的时钟相同)。

DATACLK 频率应该是 DACCLK 频率的一半吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DAC3283是一个字节宽的 DDR 接口。 从下图中可以看出、I/Q 样本每完成一次、需要2个 DATACLK 周期。 I/Q 速率为312.5MSPS 时、这表示 DATACLK 的625MHz。

    DATACLK 与 DACCLK 的关系取决于您所选择的插值。 详细信息请见下面。  

    e2e.ti.com/.../3718.DAC3282_2D00_3-Byte-Wide-DDR-Clocking.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,

    感谢您的快速回复。 这对理解事物有很大帮助。

    因此、我们的 DATACLK= 307.2 MHz、如果我们生成一个方波信号、我们就能够以高电平时间~ 6.5ns (即半周期= 1/(2xDATACLK)生成它。 如下图所示:

    FPGA 逻辑类似于:

    始终@(Posedge fpga_clk_mmcm) begin
    if (reset) begin (复位)
    计数<= 2'b00;
    数据<= 8'h00;
    结束
    如果(count =2'b00)开始、则执行其他操作

    数据<=8'h7F;
    count = count + 1;
    结束
    如果(count =2'b10)开始、则执行其他操作
    数据<=8'h80;
    count = count + 1;
    结束
    否则 count = count+1;
    结束

    但如果我们尝试生成高电平时间~ 3.25ns (半周期= 1/DATACLK)的方波信号。 则 DAC 没有输出。

    是因为 DAC 需要至少2个 DATACLK 周期来生成输出吗?

    我们的要求是生成高电平时间~ 4ns 的方波信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但如果我们尝试生成高电平时间~ 3.25ns (半周期= 1/DATACLK)的方波信号。 则 DAC 没有输出。

    是因为 DAC 需要至少2个 DATACLK 周期来生成输出吗?

    我们的要求是生成高电平时间~ 4ns 的方波信号。

    [/报价]

    是的。 在3.25ns 高电平时间下、这相当于312.5MSPS、接近最大输入数据速率。 在输入数据速率端、本质上会混叠回直流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, 

    谢谢您的信赖。

    因此、625 MHz 是 DAC3283可以针对任何插值因子支持的最大 DATACLK 频率。

    这是正确的理解吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于625MSPS DAC 速率的2倍内插、是

    对于4倍内插、最大 DAC 速率为800MSPS、因此您的最大输入 DATACLK 为400MHz。