This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1292:无 VREFP 输出(2.402V)

Guru**** 2818555 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1292

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1314963/ads1292-no-vrefp-output-2-402v

器件型号:ADS1292

您好!

我们将 ADS1292芯片用于 EMG 采集应用。 在我们最新的硬件版本中、我们遇到了一个问题、即芯片上的 VREFP 引脚不能生成2.42V 电压。 对于早期的设计、这不是问题。 以下是我们所执行的调试步骤:

1.检查 DUT 的焊料质量。

2.刷入了 DUT 以便启用来自 ADS1292芯片的流数据, 将 CONFIG2寄存器中的 PDB_REFBUF 位设置为1。

2.探测 DVDD(1.8V)和 AVDD(3V)并确认它们处于标称值。 我们为模拟电压轨使用单端电源(AVDD=3V、AVSS = 0V)。

3.检查 VCAP1和 VCAP2是否为标称值。 VCAP= 1.2V、VCAP2大约为4.9V。

4.测量了 VREFP 处的电压、结果是0V。

5.换用 ADS1292芯片与其他批次的另一个 ADS1292、仍然没有 VREFP 输出。

6.查询了 CONFIG2寄存器并确认  PDB_REFBUF 设置为1。

我还尝试在较旧的设计上放置相同的代码、VREFP 按预期生成2.42V。  

我想知道您对 VREFP 不能生成2.42V 电压有何看法? 下面随附了 ADS1292芯片的原理图。

提前感谢您的帮助!

授予

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Grant:

    我们的支持工程师目前正在出差几周。 可能需要几周的时间才能作出响应。 对于给您带来的不便、我们深表歉意。