This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS52J90:在32通道模式下配置 ADS52J90以实现非连续数据数字化

Guru**** 2893190 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS52J90

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1314441/ads52j90-configuring-ads52j90-for-non-continuous-data-digitization-in-32-channel-mode

器件型号:ADS52J90

您好!

我正在尝试在32通道模式下使用 ADS52J90将来自测试芯片的32个不同的模拟值数字化。 从测试芯片接收到的数据本质上是不连续的。 只要数据准备就绪、测试芯片就会将一个就绪信号置为有效、指示其准备好传输数据、我需要 ADS52J90对其进行数字化。 当 READY 信号无效时、ADS52J90应该停止数字化。

考虑到上述要求、请建议使用 ADS52J90的配置以支持我的应用。 如果 ADS52J90不支持此运行模式、请推荐可以的替代器件。

如果您有任何问题、请随时联系我们。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 ADS52J90中、没有能够存储数字化数据的内部存储器。 因此 ADS52J90将进行数字化处理、并通过 LVDS 通道将数据发送到 FPGA。  

    另一种处理方式是向 FPGA 提供就绪信号。 此处必须使用 FPGA 才能从 LVDS 接口采集数据。 因此、每当您接收到就绪信号时、就可以在 FPGA 中存储数字化数据。 这对您有用吗?

    此致、

    沙比尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复。

    抱歉、可能我的问题不清楚。 我已经有了可捕获 ADC 输出的 FPGA——这不是问题。

    在我的应用中、模拟 信号来自32个传感器、我需要每100us 进行90次采样(只是一个示例)。 模拟传感器稳定下来需要10us、然后传输 90个模拟样本、  重复此模式(即、10us 稳定-> 90us 采样-> 10us 稳定-> 90us 采样、等等)。  是否可以 配置  ADS52J90 ADC 以支持此运行模式?  

    如果您有其他问题、敬请告知。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、我可以理解您的要求。 在 ADS52J90中、没有用于存储样本和稍后检索的模式。 ADC 支持连续转换。 我想说的是、您可以在 FPGA 中捕获连续数据、而您需要的任何样片都可以存储在 FPGA 中、而其他样片可以丢弃。 这不是可能的吗?

    谢谢!

    此致、

    沙比尔