This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298R:请帮助检查电路图

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1298R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1307119/ads1298r-pls-help-to-review-the-schemetic

器件型号:ADS1298R

尊敬的专家

我们现在正在 使用 ADS1298R 设计一种12导联 ECG+RESP+抗除颤干扰产品。 您能帮助我们检查一下设计原理的问题吗?
12导联 ECG 的连接方法是否正确?
2. RESP 连接方法是否正确?
3.如果上述两种方法连接正确、是否意味着一个肢体导联 V6缺失?
4.产品中抗除颤的需求有哪些好的处理方法?
5.如果 ADS1298R 无法设计具有12导联 ECG+RESP 功能的产品? 请推荐可以执行12导联 ECG+RESP 功能的产品。
请尽快回复,谢谢。

e2e.ti.com/.../ECG_2D00_ADS1298R.PDF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gabriel:

    这是在美国的假期。 请允许我们在下周早些时候为您提供支持。

    此致、

    斯图尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stuart

    任何更新都将是非常伟大的你!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gabriel:

    我们指定的 E2E 支持团队已在本周投入访问。 请允许他们一两个星期来与你联系。

    此致、

    斯图尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stuard

    任何更新都将是真正伟大的。