This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S08:热电堆与 ADC 搭配使用

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS124S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1313570/ads124s08-thermopile-used-with-adc

器件型号:ADS124S08

您好!

我有一个热电堆传感器、可提供-1.4mV 至180mV 之间的最小值输出。 我使用了 ADS124S08集成并将热电堆输出直接提供给 ADC 集成。 这是热电堆和 ADC 的原理图。

                                                    

当我使用热电堆连接器和信号发生器提供1.6V 电压时测量 ADC 输入 P3和 P4引脚之间的差分电压、得到1.374V 测量值。

同样、当我将热电堆与热电堆连接器相连时、P3-P4引脚之间的测量值为118mV、而不会对热电堆造成任何光线和热量。 当我在3个不同的电子卡上使用相同和不同的热电堆测量此过程时、我会得到相同的118-119mV 测量值。

同样、当我们使用软件在电子卡上进行测量时、我们通过应用程序读取到118mV。

我的问题是、这个118mV 是否可以是我使用的热电堆的失调电压值? 或者我们是否可以修改此设计、将此188毫伏降至0毫伏?

如果可以修改设计、您能指导我如何修改设计以及如何修改设计吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gulbahar G.、

    使用信号发生器等电源施加外部电压时、很可能存在接地环路连接。  如果源和 ADC 具有与设备接地类似的基准、则需要确保输入电压在 ADS124S08的规格范围内。

    至于传感器测量、我需要了解您用于 ADS24S08的所有寄存器配置设置。  我还需要进一步了解您连接的传感器。  您能否提供器件型号、以便我检查器件的特性?

    谢谢。

    鲍勃 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    1) 1)您可以通过此链接查看有关寄存器配置设置的主题吗?  

    https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1303090/ads124s08-read-adc-from-ads124s08/4965197#4965197

    2)其次,这是我所连接的热电堆传感器的链路。

    https://dexterresearch.com/product-finder/st150-silicon-based-thermopile-detector-with-diffractive-lens/

    感谢您的关注。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gulbahar G.、

    很抱歉响应出现延迟。  我认为您看到的这个问题与使用的偏置电路有关。  从器件数据表可以看出、内阻通常为90k。  这种额外的压降是由于电流从上拉和下拉电流路径流过器件所致。

    除了上拉/下拉电阻外、还有许多可能的偏置电路。  另一种类似用法的方法如  第16页第2.2节的《热电偶测量基本指南》所示。  在第2.3节中讨论了如何使用 ADS124S08 VBIAS、但该电路在 AINP 侧显示了一个上拉电阻器。  对于您的电路、您不会使用上拉电阻器、而只会使用 VBIAS 连接。  无论第2.2节所示的电路还是移除了上拉电阻器的第2.3节所示的电路、都可防止偏置电流直接流经传感器、以便仅测量传感器输出。

    此致、

    鲍勃 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bob、

    感谢您的回答。 修改设计后问题解决了。