This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1274:电源短路问题

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1274, TPS7A91, ADS1278

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1308787/ads1274-power-supply-short-issue

器件型号:ADS1274
主题中讨论的其他器件: TPS7A91ADS1278

大家好、

  我想了解有关 ADS1274的更多信息。 按照以下顺序执行 Ic 上电序列:DVDD->IOVDD->AVDD。前两个是 IC DVDD (1.8V)、GND 短路;第三个是 IC AVDD (5V)、GND 短路。

是否 需要将无源器件连接到电力线?

谢谢。此致、

阿拉文德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aravind:

    正确的加电复位需要一个指定的加电顺序。  但是、只要在所有电源稳定后发出/SYNC 脉冲、就无需遵循上电序列。

    为了实现一致的性能、当数据首次出现时、在器件上电后置位/SYNC。

    一些客户会增加一个与 AVDD 电源串联的铁氧体磁芯。  但是、这不是必需的。  我们强烈建议使用低噪声、高 PSRR 线性稳压器为 AVDD 和 DVDD 电源提供电源、从而获得出色的整体性能。  我们在评估板上使用 TPS7A4700以获得最佳性能、但有很多较低成本的选件、例如 TPS7A91。

    此致、
    N·基思
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

         上电顺序按照以下顺序:一个 双通道电源中的 DVDD(1.8V)->IOVDD(3.3V),一个单通道电源中的 AVDD 和另一个通道中的 REFP(+2.5V)和 REFN。

    在首次 没有热量 issue.second 时间 AVDD (+5V)电流下降.

    出现了什么问题?

    而 FCLk 引脚输入(PK-PK)电压的 PWM 生成(20MHz)电压为3.3伏。

    但20MHz 时钟源通过 DRDY 引脚和 SYNC 引脚  

     为什么 Fclk 在蔓延?

    请给我一个参考...!

    谢谢。此致、

    阿拉文德有限公司

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aravind:

    在上电期间、任何输入都不能超过电源电压、这一点很重要。  对于模拟输入和基准输入、这些引脚的电压不能大于 AVDD+/-0.3V 电源、包括在加电期间。  基准输入应在 AVDD 之后上电。  AVDD (+5V)->VREF (+2.5V)。

    此外、这同样的限制也适用于数字输入引脚和 IOVDD。  在加电过程中或加电后、任何大于 IOVDD+/-0.3V 的数字引脚上都不应有任何电压。

    当器件配置为帧同步模式时、DRDY/FCLK 是输出引脚、由格式引脚决定、并且频率应等于输出数据速率。

    CLK 引脚是一个输入引脚、应具有100kHz 到37MHz 范围内的时钟频率、具体取决于所需的最大输出数据速率。  要实现144ksps 的最大数据速率、必须使用帧同步模式、并且 CLK 输入频率应为37MHz。

    此致、
    基思

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

          在此 ADS1274中、上电序列是 DVDD (1.8V)->IOVDD (3.3V)->AVDD (5V)->REFP (2.5V)->FCLK (20MHz)。 我将给出此顺序、但有时上电 正常、但随后 IC 中出现过热。

    我仅使用 SPI 协议   

    数据模式-> TDM

    数据位置->动态

    我将 生成 PWM 输出(20MHz)、直到 clk 输入引脚 Pk-Pk 电压为3.3V。这不受支持吗?

    为什么鸡巴传播?

    此致、

    阿拉文德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,  

          另一个倍。

    如果 同时加电序列、ADS1274 是否支持加电?

    此致、

    阿拉文德

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,  

    任何更新...!

    此致、

    阿拉文德

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aravind SR、

    我们需要更多时间来回应此请求、请最迟在下周初收到回复。 感谢您的耐心等待

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aravind:

    ADS1274电源可以按任何顺序加电、包括同步加电、并且不会损坏器件。  但是、如果未遵循数据表上电顺序、则器件在上电期间可能无法正确复位。  在这种情况下、建议在所有电源稳定至建议的工作电压电平后将/SYNC 引脚置为有效。

    您提到过、器件在经过某些上电周期后会变烫。  如果在加电期间施加高于 AVDD+0.3V 或 IOVDD+0.3V 的电压、则可能会导致器件故障。  此外、我建议您在加电期间使用示波器来监控电源电压、以确保没有电源过冲并且超过器件的绝对最大额定电压。  如果 IOVDD 瞬间超过3.6V 或 AVDD 超过6V、那么这可能导致器件锁存、不能正常工作、并且由于从电源汲取的过多电流而变得很热。

    DRDY 引脚将不等于 CLK 引脚上的频率。  DRDY 将等于数据速率频率。   

    我将 生成 PWM 输出(20MHz)、直到 clk 输入引脚 Pk-Pk 电压为3.3V。这不受支持吗?

    当 IOVDD=3.3V 时、CLK 输入电压也应为3.3V 逻辑电平。  是的、这种情况下受支持。

    为什么鸡巴传播?

    /DRDY 频率将等于输出数据速率、具体取决于速度和 CLKDIV 引脚设置。  例如、当 CLKDIV=1和高速模式时、/DRDY 频率将为 fCLK/256或20MHz = 78.125kHz。

    如果 同时加电序列、ADS1274 是否支持加电?

    是的、如果所有电源都是同时运行的、则支持此功能。  但是、您需要在上电后使/SYNC 引脚生效、以确保器件正确复位。

    此致、
    基思

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Keith:

        我只给 ADC IC 加电并在18MHz 处连接 clk、我没有配置 SPI 引脚、但时钟已扩展。

    DVDD->IOVDD->AVDD->VREFP ->外部振荡器(尝试新)在此顺序下,我将在发热时加电,总时钟正在扩散。

     

    我将给出正确的电压 RANG AVDD、IOVDD 和 DVDD。 我在示波器中检查了它 。 但 IC 过热。 哪一个问题是发生的。

    谢谢。此致、

    阿拉文德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aravind:

    您正在使用的电源序列应该起作用、包括应用外部基准电压和时钟振荡器。

    由于 ADS1278会变热、因此可能会损坏并需要更换。

    此致、
    基思

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith:

      ADS1278损坏条件。

    我只给 ADC IC 加电并在18MHz 处连接 clk、我没有配置 SPI 引脚、但时钟已扩展。

    谢谢。此致、

    阿拉文德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为了降低在加电期间损坏 ADS1274的可能性、我建议对每个电源使用线性稳压器。

    此外、使用单个接地平面并将 AGND 和 DGND 引脚直接连接到 ADC 下方的散热焊盘以及内部接地平面。  下面是 ADS1274的一个示例布局。

    如果 ADS1274在上电后变得很热、则它处于闩锁状态。  它可能已损坏、需要更换。  当超过器件的绝对最大值额定值时、可能会导致闩锁情况。  在上电期间、这通常是电源瞬间超过正常工作电压范围导致的。

    此致、
    基思