This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS9218:ADS9224和放大器;ADS9218 EVM 噪声性能

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS9224R, ADS9218

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1315239/ads9218-ads9224-ads9218-evm-noise-performance

器件型号:ADS9218
主题中讨论的其他器件:ADS9224R

大家好、

我已经分别在 PSPICE 和 TINA 中仿真了 ADS9224&ADS9218、从我们的数据表可以看出、两个器件的 SNR、ads9218应该优于 ads9224。 但请参考噪声仿真结果、两个具有相同 ADC 驱动器的器件、ads9224R 噪声约为8.08uV、带宽为1MHz、而 ADS9218噪声约为8.42uV、如果参考 SNR、则 ADS9218的噪声性能应优于 ADS9224R 。 但它不喜欢这一点,所以我猜噪声结果只包含热噪声而不包含量化噪声,所以9224的噪声 主要 由量化噪声,而 ads9216噪声主要由热噪声, 尽管 ads9224r 的热噪声优于 ads9218、但 ads9224r 的总噪声优于 ads9218、对吗?

我已经审阅了 ads9224r&ads9218的仿真模型、ads9224r NVR=4.96低于 ADS9218 NVR=5.56

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    感谢您的提问! 您能帮助我更好地了解哪个车型不能按预期工作吗? ADS9224R 模型是否按预期工作? 我正在与创建 ADS9218模型的团队成员合作、以确保其按预期运行。 下周我将会提供有关 ADS9218型号的更多详细信息。 在此之前、请告诉我是否可以帮助您直接通过我们的 EVM 进行任何测量。

    此致!

    萨米哈