This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC53701:DAC53701

Guru**** 2886930 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC53701

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1313756/dac53701-dac53701

器件型号:DAC53701

你好!

我没有找到问题的答案:

经过一段时间后、在将电源电压施加到 DAC53701之后、输出电压将出现在其输出上。 这意味着从 NVRAM 加载所有寄存器。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vladimir、  

    虽然 DAC 的 POR 为~30ms、但我看到输出变为 NMV 值的速度要比这快得多。  虽然我有一个 显示输出启动时间的图、但我找不到它。 让我  在实验中获取另一个图、 我将尽快将其发布在此处

    此致!

    K·琼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 在我的项目中、我需要的打开电源后的时间不超过100微秒。

    Br

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vladimir、  

    100us 绝对太快了。  

    在电源达到最低1.8V 后、我在实验室测量了~10ms。  

    您的什么应用需要100us 导通时间?  

    此致!

    K·琼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!  是的、接通电源后我需要100us 的时间。  当电源打开时、我使用 REF 进行配置、经过10 - 20毫秒的延时将开始任何调节。

    此致

    弗拉德