This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC39RF10EVM:300PS 短脉冲应用/设计

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC39RF10EVM, LMG1020EVM-006, DAC39RF10, DAC39RF12, LMG1020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1308027/dac39rf10evm-300ps-short-pulse-application-design

器件型号:DAC39RF10EVM
主题中讨论的其他器件: LMG1020EVM-006DAC39RF10DAC39RF12LMG1020

您好!  

我能否利用 LMG1020EVM-006 + DAC39RF10EVM 的组合来设计 能够输出 最小300ps 短脉冲的产品? 此处使用高采样率的 DAC 的主要原因是我喜欢对上升时间斜率进行编程。 例如、会产生1ns 的短脉冲、 我要更改上升时间、但使总上升时间、下降时间和脉宽保持恒定。 谢谢你。  

此致、

西蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Simon、  

    DAC39RF10可配置为将 SERDES 的所有16个通道用于单个 DAC 通道。 在此模式下、您可以使用具有1X 内插的 DAC、并具有10.24GSPS 的实时带宽(DAC39RF12为12GSPS)。 从数字角度来看、这意味着脉冲宽度略低于200ps。 (想象一个每个周期仅包含2个样本的简单方波图形)。

    对于可编程转换率之类的数据、由于每个周期需要更多样本、因此脉冲宽度会更长。

    DAC 也具有大约12GHz 的3dB 带宽、但12GHz 之后、仍然有一些可用带宽。  

    此致、  

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt。  

    非常感谢您的答复。  

    DAC 的输出电平是多少? 0~基准电压、即0~0.9V?

    此致、

    思源

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Siyuan、  

    通过双倍电流模式、您可以在50欧姆负载时获得大约7dBm 的功率、在1x 电流模式下(在任何滚降之前的低频条件下)获得大约1dBm 的功率。  

    为50 Ω 负载提供7dBm 的功率是~500mV RMS。  

    1dBm 输入50 Ω 是~250mV RMS

    对于大多数应用、我们建议 通过偏置 T 对输出进行交流耦合。  

    此致、  

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt

    感谢您的清晰解释。

    我的下一个问题是:如何在这样快的速度中将500RMS 电压转换为5V 峰值电压? 用于触发 LMG1020的低阈值电压为 1.1V。

    此致、

    Siyuan。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siyuan:

    我们正在与内部团队取得联系、确定谁可以借助 LMG1020为您提供帮助。

    我明天会回复更新消息。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siyuan:

    我还在为您寻找联系人。

    我会在下周早些时候回复。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将此转发给 HVP-HPD 团队。

    THX:

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siyuan:

    LMG1020器件是一款简单的模拟至模拟驱动器、只要 该器件的输入信号符合阈值且 VDD = 5、该器件就会输出。 无法使用我们的器件或 EVM 修改输入信号、因此这取决于 输入信号是否正确生成 (是否来自函数发生器或另一个器件的输出)。  如果您想调整上升时间并影响下降时间和脉冲宽度、则可以仅调整 LMG1020EVM 上的 R1 (较高的值=较慢的上升时间)、并仅使用函数发生器提供输入信号:

    谢谢。
    鲁巴斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Rubas

    感谢您的答复。  

    LMG1020对我的应用的限制是它无法输出小于1ns 的稳定脉冲。 例如300ps。  

    此致、

    思源

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siyuan:

    遗憾的是、我们没有其他能够输出如此低脉冲的器件。 LMG1020是我们速度最快的器件、最小输入至输出脉冲为1ns。

    此致!
    鲁巴斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siyuan:

    我注意到您拒绝了我的最后一个回复。 还有什么我可以帮助的吗?

    谢谢。
    鲁巴斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Rubas

    是的、如果您有任何想法可以帮助我获得500ps 脉冲。 否则、不能。 感谢您的答复。  

    此致、

    思源

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siyuan:

    可以 通过将两个脉冲输入到 LMG1020来生成短脉冲、一个在 IN+上、另一个在 IN-上具有500ps 延迟的相同脉冲(或您所需的任何脉冲)。 请参阅 LMG1020器件数据表中的第8.2.2.2节和图10、将此行为可视化(为方便起见、请参阅随附的图):

    编辑:请注意、数据表仅保证 LMG1020运行性能 为1ns 脉冲。 虽然该方法可提供较短的脉冲、但我们不能保证  LMG3020的性能遵循数据表中推荐的指南。

    谢谢。
    鲁巴斯