您好、团队成员:
对于 JESD204B、ADC32RF55是否可以在 M =1时使用?
此致、
桑原启
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的敬圣:
我不知道我在跟着。 如果我们仅忽略所有通道 B JESD 通道并仅考虑通道 A 通道、那么如果串行器/解串器通道数减少、那么如果分辨率保持不变、数据速率通常会增加。 让我们考虑忽略通道 B 对于旁路模式的作用。 对于旁路模式、ADC 具有以下帧格式选项:

如果我们忽略所有通道 B 数据(黄色)、则这些新的帧格式将更改为(从左到右):
通道(L)数量和转换器(M)数量都会减少。 一帧中的八位位组数(F)和每转换器每帧的样本数(S)将保持不变。
此器件没有用于关闭通道 A 或 B 电源的单个寄存器设置、但是客户可以关闭未使用的通道以节省功耗。
谢谢,Chase
尊敬的 Chase-San:
感谢您的解释。
实际上、客户希望降低 JESD204B 的数据速率、因为他们的 FPGA 只能处理12.5Gbps 的数据、ADC32RF55的输出将是12Gbps@3GSPS。 (余量太小)
客户知道降低 ADC 的采样率会降低输出数据速率、但他们在寻找另一种方法。
是否有办法可以降低 JESD204B 采样率为3GSPS 的输出数据速率?
此致、
桑原启