This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC60704EVM:有关如何使用这2个 AMC60704 EVM 和 AMC60804 EVM 的指南手册

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC60704EVM, AMC60804, AMC60704

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1315995/amc60704evm-any-guide-book-about-how-to-use-these-2-amc60704-evm-and-amc60804-evm

器件型号:AMC60704EVM
主题中讨论的其他器件: AMC60804AMC60704

大家好、

我没有找到 AMC60704 EVM GUI 或 AMC60804 EVM GUI、您能帮助提供吗? amc60704EVM 似乎 与数据线不兼容。 关于如何使用这2 EVM、您有什么指导手册吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hale、您好!  

    每个 EVM 的 GUI 和用户指南都发布在安全资源页面上。 您已经有权访问 AMC60704文件夹、而我刚才授予您对 AMC60804文件夹的访问权限。  

    AMC60704EVM 使用标准微型 USB 电缆。 我认为原始袜子的套件中包含了错误的电缆、但任何微型 USB 电缆都能与 EVM 配合使用。  

    此致!

    卡琳恩  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Katlynne:

    感谢您的帮助!