This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S08:通用传感器读数

Guru**** 2826195 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1261, ADS1262, ADS125H02, ADS124S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1315981/ads124s08-universal-sensor-reading

器件型号:ADS124S08
主题中讨论的其他器件:ADS125H02、ADS1261、ADS1262

大家好。

我想开发一个数据采集设备(DAQ)。

我要测量的量如下:

1) RTD (2/3/4线)

2)热电偶

3) 0-20mA/4-20mA 电流

4)电压(例如 0-1V、0-10等)

我的目标是能够选择性地使用每个测量值。 以便用户可以连接电流、电压、RTD 或热电偶。 因此输入需要是通用的。 根据我的研究、我遇到了 ADS1261、ads124s08和 ads125h02等芯片。 您认为这些产品适合吗? 您可以推荐其他芯片吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Osman、

    欢迎来到 E2E 论坛!  这些器件中的任何一款都可以满足您的需求、但 ADS125H02需要一些额外的电路、并且缺乏用于 RTD 测量的 IDAC 电流源。   使用 ADS125H02的优势在于与输入直接连接电压、而其他2个器件将需要一个分压器来进行0至10V 的测量。

    还有一个器件、即 ADS1262、其参考设计与您希望进行的测量非常相似。  参考设计为 https://www.ti.com/tool/TIDA-00550 、ADS1261或 ADS124S08将作为此设计的替代器件。

    选择使用哪种器件、具体取决于器件成本、测量分辨率和采集速度。  我首先看一下 ADS124S08、看看它是否能满足您的要求。

    此致、

    鲍勃 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Bob。

    ADS1261与 ADS124S08之间的区别是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Osman、

    您可能应该进行数据表比较。  这两款器件的总体功能相似、但 ADS1261的转换速率更快、噪声更低、因此功耗更高。

    此致、

    鲍勃 B