This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8568:DAC8568可以't work

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC8568, DAC80508

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1314855/dac8568-dac8568-can-t-work

器件型号:DAC8568
主题中讨论的其他器件: DAC80508

您好,先生

我使用 FPGA 来控制 DAC8568、FPGA 为2.5V、DAC8568 AVDD 为5V

不能控制 DAC、改为 ADI/AD5668后工作正常

我认为 VIH/VIL 问题可能是吗?

请推荐它,谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    DAC8568的 VIH 是0.625×AVDD、在您的系统中它是3.125V。 因此、我认为这可能是 VIH 问题、是正确的。  您能否降低 AVDD 电压并进行测试以进行确认?

    谢谢。
    保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Paul

    更改 ADI/AD5668后、不会出现相同的问题

    您是否有与 AD5668相同的其他器件?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:  

    该器件的其他要求是什么? 是否需要替换 P2P?

    我们没有很多器件具有独立于 VDD 电源的逻辑电平、但我们也许可以找到一个合适的器件。 否则、您将需要像 Paul 所建议的那样调整逻辑电平或降低 VDD。

    此致!

    K·琼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,先生  

    您能否提供一个  不依赖于 VDD 电源的解决方案?

    与  DAC8568规格相同  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    可以考虑 DAC80508、它具有用于控制 IO 电压的专用 VIO 引脚。

    谢谢。

    保罗