This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC32RF55EVM:旁路模式的尝试快速入门过程、但无法正常工作

Guru**** 2939240 points

Other Parts Discussed in Thread: TSW14J58EVM, ADC32RF55EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1316669/adc32rf55evm-trying-quick-start-procedure-for-bypass-mode-but-not-working

器件型号:ADC32RF55EVM
主题中讨论的其他器件:TSW14J58EVM

您好、团队成员:

我的客户正在使用 TSW14J58EVM 评估此电路板、并尝试用户指南中有关旁路模式的快速入门流程。
但 很难 完成测量。

它们向 EVM 输入300MHz 信号、但噪声级别太高、无法按如下所示测量输入信号。

1.客户寻求 HSDC Pro 6.0上的固件、该固件标记为"ADC32RF5x_8224_12G-16G"、但找不到。 因此他们使用的是"ADC32RF5x_8224_8G-13G _2×_4×Avg"。
这是正确的固件吗?
如何选择 "ADC32RF5x_8224_12G-16G"?

2.在 ADC32RF55EVM 的用户指南中、提示 TSW14J58EVM 应使用6V 进行供电、但在 TSW14J58EVM 用户指南中、提示电源使用5.5V。
因此、客户 向 TSW14J58EVM 提供了5.5V 电压、该电压是否正确?

以下哪种说法是正确的、即6V 还是5.5V?

3、客户仅向 ADC32RF55EVM 提供12V/1.8A、而需要12V/2A。
这对电路板的运行是否至关重要?

4.客户想知道他们是否需要为 TSW14J58EVM 使用 INI 文件。  快速入门过程(来自 ADC32RF55EVM)未提及任何有关 INI 文件的内容。
 此测量是否需要 INI 文件?

此致、
桑原启

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的敬圣:

    很高兴看到客户拥有硬件并开始评估。 请参阅下面的答案。

    在过去几个 HSDC Pro 版本中、这些文件的名称发生了几次更改。 命名约定应足够清晰、以便客户能够区分要使用的正确命名约定。 在本例中、他们选择了旁路模式 ini 文件(LMFS = 8224)、该文件用于8Gbps 和13Gbps 之间的串行器/解串器速率以及2倍或4倍均值计算模式。 只要采样率高于1.6GSPS (产生8Gbps 的串行器/解串器速率)并且使用2x 或4x 平均模式、那么此 ini 文件就正确。  

    2.5.5V 或6V 电源可以正常工作。 我建议使用6V、因为这样会使电源上的电流更小、这意味着对于 FPGA 编程期间可能发生的任何瞬变具有更大的余量。

    3.在绝对最大值的情况下、电路板将在12V 电压下以大约1.2A 的电流运行、这就是我推荐12V 2A 电源的原因。 12V/1.8A 电源就足够了。

    4. TSW14J58EVM 的 INI 文件是  ADC32RF5x_8224_8G-13G _2x_4xAvg 仿真时间为1毫秒。 下拉列表显示所有可用的 INI 文件。 系统会根据 INI 文件选择合适的 FPGA 固件并进行编程。  

    谢谢,Chase  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    至于噪音问题、ini 文件现在打开了扰码功能、以避免直流不平衡、我发现最近在输入电平非常低的代码中出现了直流不平衡。 要解决此问题、客户可以首先按下"Output Interface (输出接口)"按钮、然后按下扰频器的切换图标、将扰频器模式切换为"ON (绿色)"。 这应该会解析捕获。

    蔡斯