This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3581:CDMA 解调器基准

Guru**** 2811915 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3581

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1316463/adc3581-cdma-demodulator-reference

器件型号:ADC3581

您好!

您能否建议基于 ADC3581的 CDMA 解调器的参考设计?

客户希望使用 ADC3581和 OMAP 作为 DDC+DSP 进行开发。

请告知我们可以为开发提供哪些资源。

如果有其他更好的解决方案、请推荐它。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我们没有适用于 CDMA 解调器的参考设计。 我们可以提供最好的 EVM 设计文件。

    谢谢,Chase