请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1293 您好、TI!
我们使用的是没有 RLD 的 ADS1293并想使用导联脱落检测。 我在您的论坛上阅读了这篇文章、并将尝试这种方式。
尝试在 IN1内部使用 RLD、导联脱落检测似乎有效、但我在其他两个不涉及 RLD 的通道中有50Hz 噪声。
有什么想法要做什么来避免该噪声?

{0x01、0x0A}、
{0x02、0x1A}、
{0x03、0x19}、
{0x04、0x0A}、
{0x05、0x00}、
{0x06、0x00}、
{0x07、0x07}、
{0x08、0x01}、
{0x09、0x00}、
{0x0A、0x07}、
{0x0B、0x00}、
{0x0C、0x01}、
当我使用第二个示例时、通过将 IN1连接到 IN3、将一个10 MOhm 电阻器连接到 RLDOUT、当读取 ERROR_LOD:导联脱落检测错误状态寄存器时、我检测不到导联脱落。
使用外部电阻器时的工作流程和寄存器设置如何? 我认为我还必须启用导联脱落检测并读取导联脱落检测错误状态寄存器。 这是否正确?
与没有电阻器的另一种方法的唯一区别是不在内部将 RLD 映射到一个通道?
此致
埃卡特