This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1293:ADS1293低功耗

Guru**** 2796425 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1293

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1315851/ads1293-ads1293-low-power

器件型号:ADS1293

我希望减少器件处于关闭状态期间的功耗

我是否可以将 VDD (V 到模拟部分为零、而 VDDIO (V 到数字部分为3V)?

将 ADS1293置于低功耗模式的最佳方式是什么

谢谢

avihoo keret

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Avihoo、

    ADS1293需要两个电源:VDD (模拟电源)和 VDDIO (数字 I/O 电源)、VDDIO 不能超过 VDD。

    将 ADS1293置于低功耗模式的理想方法是将器件置于关断模式。