This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4960:查询 BIOZ_PHASE_OFFSET 设置、I、Q SIGNAL's 相位具有相同的度量。

Guru**** 2479095 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4960

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1316332/afe4960-inquiry-about-bioz_phase_offset-settings-i-q-signal-s-phase-have-same-degree

器件型号:AFE4960

我目前正在着手一个使用 AFE4960测量呼吸波形的项目。 在开发评估板的过程中、我们将 BIOS_PHASE_OFFSET 设置为其默认值、并观察到 I 和 Q 信号间的相位差接近0度。

为了调整此值、我们将 BIOZ_PHASE_OFFSET 值更改为400 (近似90度移位)、这会导致 I 和 Q 信号的相位差接近180度。 结果不符合预期。

是否是在实验中更改 BIOZ_PHASE_OFFSET 寄存器以调整 I 和 Q 信号之间的相位差以实现90度相移的标准做法? 如果可以、您可以针对此调优过程提供任何指导或推荐方法吗?

感谢您为 BIOZ_PHASE_OFFSET 的最优配置提供的任何帮助或见解、以实现呼吸波形测量中的准确相位对齐。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sangkyu:  

    我们希望离线讨论、因为器件 AFE4960遵循选择性披露原则。

    您能联系以获得 biosensing_afe-support@list.ti.com 以及对此 E2E 帖子的引用?