This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7562:软件复位和硬件复位之间的差异

Guru**** 2886930 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC7562

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1315232/dac7562-difference-between-sw-reset-and-hw-reset

器件型号:DAC7562

您好!

假设通过使用 CRL 引脚(寄存器值、Vout 输出值等)进行硬件复位时的 DAC 操作与通过软件复位(DB=0)进行的 DAC 操作相同吗?

此致、

西井市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Nishie:  

    Illia 将检查这个问题并尽快为您提供响应。  

    此致!

    K·琼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Katlynne-San:

    感谢您的支持。

    期待您的回复。

    此致、

    新石井市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nishie:  

    很抱歉耽误你的时间。  

    是的、它们的操作完全相同、对于 DAC7562、它将使器件达到其零标度值。  

    谢谢!  

    伊尔利亚·沃尔科夫  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Illia-San:

    感谢您的答复。

    最好的地区

    西井市