This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8557:无 HVDD/HVSS 电压的工作模式

Guru**** 2943440 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8557

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1315939/ads8557-operating-mode-without-hvdd-hvss-voltages

器件型号:ADS8557

您好!

与 ADS8557IPM 相关的问题:如果我们没有 HVDD/HVSS 电压(例如由于直流/直流转换器的故障)。 数字部件是否仍能正常工作? 我的意思是、如果我们使 HVDD=HVSS=0V、并且 AVDD=BVDD=5V、BUSY 信号是否会上升和下降(我们假设转换后的值没有意义)? 它会始终关闭呢? (我们有 CR 位21='0')。

在这种情况下、预期的读取值是多少? 全" 0 "还是满量程值?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Marina!

    关于 ADS8557的问题非常好!  说实话、我不知道在没有连接高压模拟电源的情况下、"转换器侧"是如何工作的。  以确保转换结果将是错误的。  我要在实验中连接一个评估模块、我将告诉您我看到的是什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、如果没有 HVDD 和 HVSS、控制线上仍然存在活动(即 BUSY 在发生 CONVST 输入时变为活动状态)、但转换值错误。  结果噪声很大并失真-既不是全0也不是满量程-完全错误、没有您预期的意义。